This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:芯片损坏 μ A

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477050/tps552872-q1

器件型号:TPS552872-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

 

我们的PCBA在进行FCT测试的时候、出现了4pcs TPS552872QWRYQRQ1芯片损坏的问题 μ A

 

目前检查了其中两颗芯片、失效状态如下:μ A

1)芯片1失效状态(板上测试:①VIN对PGND阻值0.4Ω、②SW1对PGND阻值0.4Ω、③SW2对PGND阻值0.4Ω、④VOUT对PGND开路、⑤VOUT对SW2开路、⑥VCC对PGND阻值10.2Ω

2)芯片2失效状态(板上测试:①VIN对PGND开路、②SW1对PGND阻值0.5Ω、③SW2对PGND阻值0.5Ω、④VOUT对PGND开路、⑤VOUT对SW2开路、⑥VCC对PGND阻值10.4Ω

3)芯片2失效状态(裸片测试:①VIN对PGND阻值16MΩ、②SW1对PGND阻值0.5Ω、③SW2对PGND阻值4.6MΩ、④VOUT对PGND开路、⑤VOUT对SW2开路、⑥VCC对PGND阻值10.4Ω

μA-Q1汽车类 电路设计参考手册TPS552872完全集成式降压 μ A/μ s 升压转换器 图 中7.2功能方框图

可以帮忙分析一下可能导致失效的原因是啥吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimi、

    感谢您联系我们。 这里的应用和项目是什么?

    您能描述一下在哪种测试中器件发生故障吗? 启动状态还是稳定状态? 处于工厂还是 OEM 阶段?

    您能否提供原理图和布局、以检查是否存在任何设计问题? 输入电压范围、输出电压和输出电流。 输出电容器的器件型号是多少。 什么是电感器的饱和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimi、

    我们已经和 FAE 讨论过、接下来我结束该主题。

    如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Mulin