This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:有关 SLVA716A 的问题、SLVA670A 应用报告

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490111/tps22919-questions-about-slva716a-slva670a-application-reports

器件型号:TPS22919

工具与软件:

你(们)好

我一直在阅读 TI 应用报告 SLVA716A 和 SLVA670A、我有一些问题。

1.

 SLVA716a 第15页中的图28中、NMOS 没有体二极管吗?

此图中使用的符号看起来 Vin 为源极、Vout 为漏极。 我只看到 n 个 MOSFET、它们具有体二极管、二极管的阳极连接到源极。

不知道是否有其他类型的 n MOSFET。

2.

在 SLVA670A 第5页中(图5)、主导通 FET 使用了错误的 MOSFET 符号吗?

3.

 SLVA716a 中、我了解负载开关的优势、但是有其他解决方案将分立式 MOSFET 用作负载开关以防止浪涌电流和其他副作用?

谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎来到 E2E。

    1. NMOS 的这个符号是用来解释一个概念,所以作者可能用了没有体二极管的 NMOS FET 来解释。 体二极管继承到 MOSFET。  

    2.主 FET 符号对我来说是正确的。  该电路显示了分立式电路上的 PFET。

    3.集成 NMOS 负载开关可防止浪涌并提供额外保护。

    您能告诉我您的系统要求吗? 我可以根据此建议使用负载开关和电子保险丝。

    谢谢

    Amrit