This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:用于优先级使用的 TPS2116

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487760/tps2116-tps2116-for-priority-usage

器件型号:TPS2116

工具与软件:

您好!

我对 TPS2116感兴趣、以便在2个电源之间进行切换。 其中一个优先级为3.3V。

以下是我的建议:

如果我通过电阻分压器将 IN1连接到 PR1、它将始终具有优先级、当 IN1关闭时、它将激活 IN2 (前提是 IN2开启)。

我发现 IN1本身未连接的潜在问题、这意味着 PR1将接地、因此 MODE 将为0v。 数据表中显示它会进入关断状态、但我不希望电源始终存在、但其中一个输入在有效状态时具有优先级。

除了这2个电源外、我没有任何其他电源、因此 MODE 引脚无法获得外部高电平输入。 我发现了一种可能的黑客方法是分别通过一个二极管将 IN1和 IN2连接到 MODE 引脚... 因此、MODE 引脚始终约为3.1V (由于肖特基二极管压降)... 同时使 IN1始终通过电阻分压器连接到 PR1。

是这样吗?

请检查并回复详细信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    当 MODE 为低电平时、器件将输出更高的输入。 因此当 VIN1=0时、MODE=0且 VIN2大于0V、因此输出将为 VIN2。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    所以、您认为我的电路正常吗?

    我是说通过电阻分压器将 IN1连接到 PR1、并将 IN1连接到 MODE。 当 IN1为高电平时、它将被提供给输出。 如果 IN1为0v、MODE 将为0、并且由于 IN2为高电平、它将被传送到输出。

    请注意、我不需要向 MODE 提供"外部偏置"、而是选择 in1或 in2、我选择了 in1 (如本文中所述)。 这里的 IN1是否可以视为外部偏置?或者什么?

    请检查此情况并通过详细信息给我回复、其中显示每个状态以及预期输出

    我把电路图附在这里: https://i.slow.pics/UhGi7bp4.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    这将被称为优先级模式。

    原理图没有问题。 数据表应用部分也显示了这部分内容。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如果 IN1变为0v 或根本没有连接、这是否仍然有效? 我是说 IN2会处于活动状态?

    当 IN1重新连接后、芯片会自动切换到 IN1?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    那么、如果 IN1变为0v 或根本没有连接、这是否仍然有效? 我是说 IN2会处于活动状态? 有

    当 IN1重新连接后、芯片会自动切换到 IN1? 有

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是我需要知道的。

    还有一点要最终确定:我是否应该在两个输入上都放置下拉电阻器? 我的意思是、当它们未连接而不是悬空时、它们会硬置为0V。

    这是最后一个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    是的、您可以这样做。 应该没有问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的意思是、可以在不使用下拉电阻的情况下使它们保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    不、我是说、保持一些下拉电阻器会很好。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请在 VIN 和 VOUT 引脚上保留一些电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的图像、了解建议的下拉电阻和电容。 请注意、IN1具有与 PR1的分压器单独的下拉电阻。 这种行为合适吗?

    至于电容、我的应用已经有很多输出电容器、但我可以在这个芯片的输入电压和输出电压上添加100nF 的小电容、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hossam:

    我觉得设计很好。

    请查看随附的图像、了解建议的下拉电阻和电容。 请注意、IN1具有与 PR1的分压器单独的下拉电阻。 这种行为合适吗? 有。  

    至于电容、我的应用已经有很多输出电容器、但我可以在这个芯片的输入电压和输出电压上添加100nF 的小电容、对吧? 有。

    此致

    Kunal Goel