工具与软件:
您好!
在 TPS6213x 数据表(Sec.7.5)中、"初始输出电压精度"指示为800mV;但没有此特性的实际定义。
对于 TPS62132RGTR (3.3V 输出版本)、这是否意味着其输出电压可能在2.5V (=3.3-0.8)至4.1V (=3.3+0.8)之间变化、
即相对于中心目标电压值的变化?
如果是、那么如果与典型的3.3V 系统相比、该范围似乎相对较大、其典型范围为+/-10%。 或可能…… 这是800uV、而不是800mV 吗?
请澄清这一数值的定义及其量化确认。
谢谢!