This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:输出精度的确认和澄清

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488128/tps62132-confirmation-and-clarification-of-output-accuracy

器件型号:TPS62132

工具与软件:

您好!

在 TPS6213x 数据表(Sec.7.5)中、"初始输出电压精度"指示为800mV;但没有此特性的实际定义。

对于 TPS62132RGTR (3.3V 输出版本)、这是否意味着其输出电压可能在2.5V (=3.3-0.8)至4.1V (=3.3+0.8)之间变化、

即相对于中心目标电压值的变化?

如果是、那么如果与典型的3.3V 系统相比、该范围似乎相对较大、其典型范围为+/-10%。 或可能……  这是800uV、而不是800mV 吗?

请澄清这一数值的定义及其量化确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将指示为800mV 的初始输出电压精度视为内部基准电压精度。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    讨论结束后、我听说该输出电压实际上破坏了负载 IC、

    因为它们不能承受如此高的电压(即4.1V、它通常超出标准3.3V 组件的范围...)

    是否有任何"紧急"方法来降低/稳定输出电压?

    例如1增大其负载电流(此时为10mA)、或者

    例如、2增加输出电容器/电感器?

    例如、3或任何其他可能的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    讨论结束后、我听说该输出电压实际上破坏了负载 IC、

    因为它们不能承受如此高的电压(即4.1V、它通常超出标准3.3V 组件的范围...)

    是否有任何"紧急"方法来降低/稳定输出电压?

    例如1增大其负载电流(此时为10mA)、或者

    例如、2增加输出电容器/电感器?

    例如、3或任何其他可能的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    讨论结束后、我听说该输出电压实际上破坏了负载 IC、

    因为它们不能承受如此高的电压(即4.1V、它通常超出标准3.3V 组件的范围...)

    是否有任何"紧急"方法来降低/稳定输出电压?

    例如1增大其负载电流(此时为10mA)、或者

    例如、2增加输出电容器/电感器?

    例如、3或任何其他可能的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是内部基准电压、而不是初始电压。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以想象、您是一个非常有才华的工程师、能够在很短的时间内理解所有的技术问题、但我对您的产品不是很熟悉。 请澄清:

    1.明确"初始电压"的定义

    2、"基准电压"的物理作用

    3. 3.3V 电源可以达到多大的电压范围