This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:最大 Tj

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489056/tps22997-max-tj

器件型号:TPS22997

工具与软件:

该组件将最大 Tj 列为"内部受限"。 本说明意味着什么? 器件的最大 Tj 是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    TPS22997具有 TSD (热关断)功能、可在温度超过170摄氏度时关断器件。

    因此、您可以认为最高 Tj 为170摄氏度。 您可以在数据表的 EC 表上查看迟滞、最小值和最大值。

    谢谢  

    Amrit