This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287-Q1:将输出编程为22V

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490361/tps55287-q1-programming-output-to-22v

器件型号:TPS55287-Q1

工具与软件:

你好

TPS55287-Q1的数据表指出、输出可调节至高达22V。


另一方面、当将 REF 设置为最大值(1200mV)和 INTFB ot min (0.0564)时、根据 Vout=INTFB/INTFB、输出电压大约为21.2V Vref。

如数据表中所述、如何达到22V?

是通过使用外部电压反馈实现的吗? 或通过更改 CDC (电缆压降补偿)?

是否有其他(新)替代器件可支持更高的可编程输出电压(我的意思是应用内可编程、以即时改变输出)? 所需电流低于1A、标称 Vin 为24VDC。

此致

Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:

    感谢您联系我们。  

    [quote userid="165222" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490361/tps55287-q1-programming-output-to-22v 是否是通过使用外部电压反馈实现的? [报价]

    是的、您可以使用外部电压反馈来获取22V 输出。

    对于更高的输出电压、目前可以考虑 LM5177-Q1、但成本会很高。 我想知道您的应用是什么、您的目标输出电压是多少?

    此致、

    Mulin