This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:关于 TPS22810支持 VBUS 电源多路复用器 OTG

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487873/tps22810-about-vbus-power-mux-otg-support-with-tps22810

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS2120

工具与软件:

考虑下面绘制的设置(a)、其中 TPS2120可将两个不同的输入源多路复用到充电器 IC、而 TPS22810并联、以便为充电器 IC 生成的供电方1 USB OTG (5V 时最大1.5A)提供路径。 源极2也支持 OTG、但具有单独的升压 IC。 在这种特定情况下、多路复用器已选择0V 电源2、而电源1为5V。  可以假定电源2永远不会高于5V、而电源1应支持高达16V 的电压。

TPS22810数据表指出最大输出电压为最小值(VIN+0.3、20)。 因此、这是否意味着此场景会使 TPS22810断开(VIN 为0V、VOUT 为5V)?

2. 假设 a)中的示例给 TPS22810带来问题、您是否有其他建议的解决方案/部件可以解决这个问题(支持 OTG 的电源多路复用)?

3.设置 B)可以是一个潜在的选项,添加另一个增强,而不使用充电器 IC 的内部 OTG 增强。 不过、不需要同时为源极1和2提供 OTG、因此如果可以建议1输入对2输出多路复用器元件、在 C 的问号处)、这也是关注的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Southern、

    通过 TPS22810实现电源多路复用不是可文件选项、因为它没有反向电流阻断和用于禁用其他器件的 PGOOD 或 FLT 引脚。

    您可以使用它执行并行操作、但这需要相同的源。

    如果您想进一步了解、请告诉我。  

    谢谢

    Amrit