请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22958 工具与软件:
您好!
我希望使用 TPS22958DGNR 作为负载开关、以便为我的一个项目切断1节锂离子电池和 BMS 电路之间的连接。
当电池准备好充电时、电源/主电流 应该 流过 这个电源开关 IC (通过内部主 MOSFET 的体二极管)、 为此、我想检查我之前提到的体二极管是否能够处理该电流(最大电流时约为3A)。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我希望使用 TPS22958DGNR 作为负载开关、以便为我的一个项目切断1节锂离子电池和 BMS 电路之间的连接。
当电池准备好充电时、电源/主电流 应该 流过 这个电源开关 IC (通过内部主 MOSFET 的体二极管)、 为此、我想检查我之前提到的体二极管是否能够处理该电流(最大电流时约为3A)。
谢谢。