This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:流经内部主 MOSFET 体二极管的最大电流

Guru**** 2527240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485990/tps22958-max-current-through-the-body-diode-of-the-internal-main-mosfet

器件型号:TPS22958

工具与软件:

您好!  

我希望使用  TPS22958DGNR 作为负载开关、以便为我的一个项目切断1节锂离子电池和 BMS 电路之间的连接。

当电池准备好充电时、电源/主电流 应该 流过 这个电源开关 IC (通过内部主 MOSFET 的体二极管)、 为此、我想检查我之前提到的体二极管是否能够处理该电流(最大电流时约为3A)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Husni:

    内部 MOSFET 的体二极管不应长时间支持高电流。

    则可以选择具有反向电流阻断功能的负载开关。

    体二极管可以处理持续时间短(<10usec)的3A 电流、以及 持续时间长的小电流(< 50mA)。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹