This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:关断和使能阈值

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489831/lm5164-q1-shutdown-and-enable-thresholds

器件型号:LM5164-Q1

工具与软件:

您好!

正如我阅读数据表时所看到的、在我看来、当 EN/UVLO 引脚上的电压低于1.4V +0.04V/-0.05V 时 、芯片将进入待机模式(请参阅第5.5节中电气特性表中的 V_EN-Falling)。 同样、我有理由相信当 EN/UVLO 引脚上的电压升至1.5V +/- 0.05V 以上(参考 V_EN-rising)时、该器件将退出待机模式并启用。 我预计我的理解是错误的、因为这表明、由于 EN/UVLO 电压降至1.44V、因此器件有可能进入待机模式、如果信号上有足够的噪声将电压升至1.45V、则可能会很快再次启用。

请说明应如何解释这些 EN/ULVO 上升和下降参数。 正如我现在所理解的、EN (待机)阈值没有足够的迟滞。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我将查看典型值、而不是最小值和最大值。  闭环传递函数。  此器件将 在1.5V 时开始开关、在1.4V 时停止开关。  当然、还有更糟糕的情况、但这些情况不会相互对立、而是作为最小值和最大值升高和下降切换。  希望这有道理。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的回答。 通常、我假设参数最大/分钟相互独立。 如您所述、最坏情况下的阈值相互关联对于 TI 而言、这是常见的情况吗? 如果我将来看到类似的情况、我希望避免寻求支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    我之所以说它们是相关的、是因为比较器正在使用基准、并且最小  值、典型值和最大值均来自同一基准及其随温度的漂移等...  

    希望这有道理。

    David。