This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:ucc2897

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP31092, UCC2808A-2, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490480/ucc2897a-ucc2897

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP31092UCC2808A-2LM25037

工具与软件:

需要快速分辨率:我们可以使用有源钳位正激式控制器设计升压转换器吗?

输入:22至32VC 直流

也可以使用另一个 TI 参考设计模块( 例如具有隔离功能的交流反激式转换器)将其升压至200V。  

您肯定不会想拥有2个隔离变压器。

输出:100V   

功率:300瓦

由于有变压器、1:N 升压转换在拓扑上是否有任何不可能的情况? 除 PMOS 外、我们还将使用所有 GaN 器件。

我曾尝试使用"功率级"设计器、它只是不接受这些输入和输出!

我们将获得它的快速分辨率。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您设计变压器匝数比 Np/Ns < 1/5、因此您似乎可以从22V 输入获得100V 输出、因此1:N (N > 1)是可以的。 如果您不使用 P 沟道 MOSFET、而是使用 N 沟道、则需要将钳位 MOSFET 置于高侧。  

    如果 Power Stage Designer 工具不工作、您可以根据以下应用手册进行设计。

    www.ti.com/.../slua535

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    必须感谢您花时间和投入这一努力来审查我们的要求并提出可行的解决方案。

    我将研究 UCC2897...如果他们具有非常酷的 TINATI 模型。

    LMK

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UCC2897A 具有 TINA TI 模型。

    UCC2897A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我找到2891虽然我会检查2897。

    非常有趣。

    由于 GaN 器件、我可以在800kHz 下运行它。 PMOS 比较简单。 可能尺寸更大。

    困难的情况是初级侧峰值电流为 xmfr!

    高达43安培!...在800 kHz 频率下、想象一下需要 Lizt 电线...

    但仍然值得一看。

    Thnx

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    SLUC662电子表格很好。

    借助800kHz 开关、它可提供94uH 电感器!、100V 30%纹波

    想象一下利兹大容量导线... LOL

    第37行的一些拼写错误

    但让我进一步探讨这一点。

    如果看上去是可行的、则将得到 EVALKIT。

    感谢...

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些地方上一段时间前,你已经建议2897一个更好的选择类似的应用程序。

    我运行了 XL。。。

    冲击:xmfr pri 峰值电流为109AMP。

    这是不切实际的。 适用于500kHz 开关磁性元件。

    请参阅随附的。

    re2e.ti.com/.../5751.calculations-forward-converter.xlsx

    忽略次级"红色"区域...如果这种拓扑可行、我们将使用 GaN。

    109安培!

    没有办法…

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    似乎 PMP31092参考设计选择第8版来获得200v 范围的输出、而降压转换器是更实用的方案。

    我写了一条详细的消息...迷路了!

    我正在写一个简短的重复观察 here...comment pl.

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    推挽更适合22V 至32V 输入和300W 功率。 UCC2808A-2或 LM25037可以使用。