This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:申请布局设计审核

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, LM51231-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487795/lm5123-q1-request-for-layout-design-review

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: LM51231-Q1

工具与软件:

哈利、您好!

正如您以前建议的、客户设计的是 LM5123-Q1而不是 LM51231-Q1。 因此、请查看他们在 LM5123-Q1的布局设计。

e2e.ti.com/.../LM5123_2D00_Q1-_2600_-TAS6422E_2D00_Q1_5F00_SCH.pdf

e2e.ti.com/.../1256.PCB-layout.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    原理图不再显示输入电容器。
    您能否添加该器件?

    这种布局的"图像视图"对我来说很难理解、尤其是因为许多元件的标识符缺失、并且没有过孔可以让我更好地对齐各层。

    总之、这里有一些第一的反馈。

    在我的上一篇文章中的旧线程,我写道:

    >...请勿对功率级的任何元件或 VCC 引脚和 HB 引脚(C29和 C27)上的电容器使用任何散热连接。

    陶瓷输入和输出电容器的正确连接是必需的。
    散热连接的寄生电阻和电感会导致大问题。

    请勿在 FET 下方布置电流检测线路。
    即使长度会增加、也请将这些差分引线从检测电阻布放到控制器、绕过电解电容器。

    我需要更多时间来验证其他细节。

    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: www.ti.com/.../important-notice.shtml

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您发送编修。 请查看下面的光绘文件和输入电容器的原理图、并告知我们您的第二个反馈。

    e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Geber.zip

    e2e.ti.com/.../Input-capacitors.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    以下是我对布局的评论:

    请以宽连接方式(靠近 LO 引脚)将顶层的 PGND 多边形直接连接到 PGND 引脚
    也许把它移到 VCC 电容器旁边、腾出一些空间。

    LO 和低侧 FET 源极与 PGND 引脚(引脚10)之间的连接应像差分对一样进行布线。
    此外、HO 和 SW 应像差分对一样布线。
    相邻的层上或相邻的层上直接相互重叠。


    将 C13和 C14移至靠近高侧 FET 源极的位置。
    对于较大的陶瓷电容器也是如此。

    使用更多过孔将顶层的 GND 多边形连接到靠近元件(尤其是 FET 和电容器)焊盘的 PGND 平面(信号2层)。


    正如一个重复,在我的上一篇文章在旧的线程,我写道:

    >...请勿对功率级的任何元件或 VCC 引脚上的电容器使用任何散热连接。

    陶瓷输入和输出电容器的正确连接是必需的。
    散热连接的寄生电阻和电感会导致大问题。

    请勿在 FET 下方布置电流检测线路。
    即使长度会增加、也请将这些差分轨道从电解电容器周围的检测电阻路连接到控制器。


    本信函以及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且遵守 TI 的重要声明: www.ti.com/.../important-notice.shtml


    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您发送编修。

    此致、