请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23731 主题中讨论的其他器件:PMP22806
工具与软件:
您好、Diang、
最近、我使用的是未安装 D100的 PM22806板、Q3、D18、D19、D17、 安装 R31来进行测试。 但是、我发现轻负载时有很大的功率损耗。 我将 NMOS 更改为更小的 Ciss、Coss、它有大约0.8W 的改进、但仍然有大约2W 的功率损耗。 是否有其他方法可以改善轻负载时的功率损耗?
谢谢。