This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:在 EN_REV=1时插入适配器

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489907/bq25756e-adapter-plug-in-while-en_rev-1

器件型号:BQ25756E

工具与软件:

我将在电池备份应用中使用该 IC 进行试验。 当存在电源适配器时、我实际上将负载和 BQ25756E 与电池并联;负载通电、我的电池可以充电。 移除电源适配器后、MCU 会检测到 PG 引脚被拉高、并通过 I2C 启用反向模式。  

我的问题是、假设反向电压~=电源适配器电压、这意味着 ACP 和 ACN 上的电压可能不是一个良好的指标、那么 BQ25756E 是否可以在反向模式下检测是否存在电源适配器? 我的理解是、即使 MCU 读取 IAC 的 ADC 值、但要确定电源适配器是否已被移除并再次出现、这种方法并不可靠。  

在其他应用中、我在 VIN 处使用肖特基二极管来阻断电源适配器网络的反向模式电压、并将阳极的电压提供给 MCU。 但是、对于我的电池备份应用、我希望在 VIN 处忽略二极管、而不处理二极管压降。 我缺少什么吗? 要将 BQ25756E 重新置于正向模式、以使 MCU 通电来检测电源适配器并写入 EN_REV=0、唯一方法是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好!

    [报价 userid="647056" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489907/bq25756e-adapter-plug-in-while-en_rev-1 ]]我的问题是、假设我的反向电压是~=电源适配器电压、这意味着 ACP 和 ACN 上的电压可能不是一个良好的指标、BQ25756E 是否可以在反向模式下检测电源适配器是否存在? 我的理解是、即使 MCU 读取 IAC 的 ADC 值、但要确定电源适配器是否已被移除并再次出现、这种方法并不可靠。  [报价]

    是的、这是正确的。 如果反向电压≈适配器电压、那么在 BQ25756E 处于反向模式时、要了解 VAC 上是否有电源、真的没有好的方法。

    [报价 userid="647056" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489907/bq25756e-adapter-plug-in-while-en_rev-1 "]将 BQ25756E 重新置于正向模式以使 MCU 通电以检测电源适配器并写入 EN_REV=0?[/QUOT]的唯一方法

    这是一种可能的实现方法。

    您也可以让反向电压低于 VAC 电压。 当插入适配器时、BQ25756E 将关闭反向模式。

     反向电压低于 VAC 是否是 在 VIN 上使用肖特基二极管的良好替代方案?

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦