This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当施加 IN2 USBC 5V 电压时、TPS1212中的输出电压会下降

Guru**** 2510385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483386/tps2121-the-output-voltage-drops-in-the-tps1212-when-in2-usbc-5v-is-applied

器件型号:TPS2121

工具与软件:

每当我插入 USBC 时、输出端都会出现压降。

我向 IN2添加了电容器10uF、0.1uF。 VBUS 的输入端有 TVS。 我在 V+(Vout)时将电容值增加到150uF。

  根据本文、我在 ST 和 PR1之间添加了迟滞电阻器(1M)

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

但 MCU 的电源仍然复位。

如果 USBC 充电器为5V 3A、则 CP2将为高电平。  

IN2 (USBC 提供5V 电压)和 CP2之间存在延迟时间、如下波形所示、绿色为 USB5V、紫色为 CP2。  

您是否能够提供在输入2 USBC 5V 电源时不对 MCU 进行复位的解决方案? 如果我输入 IN1电源、则 MCU 不会进行复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swe:

    请让我检查一下、然后再回来。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 期待您的回复。 如果您需要其他信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 请稍后再告诉我。  我这周休假。 我很快就会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SWE:

    很抱歉耽误你的时间。 压降是由于 VIN2和 CP2之间的延迟造成的。 CP2应通过电阻分压器连接到 VIN2。

    仅当 CP2为高电平时才会发生快速切换。

    此致

    Kunal Goel