This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:开关 b/w VIN1和 VIN2问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484147/tps2116-issue-in-switching-b-w-vin1-and-vin2

器件型号:TPS2116

工具与软件:

您好、TI 团队。

我在设计中使用具有优先级模式的 TPS2116 ORing 二极管、但该芯片的行为非常奇怪、不会阻止 VIN1和 VIN2之间的电流、请参阅随附的原理图

问题:

当 VIN1存在而 VIN2不存在时、我在 VIN2处读取到与 VOUT 相同的电压、无论是 VIN2悬空还是向 VIN2施加任何外部电压、芯片在87°C 时发热、  

但当存在 VIN2而 VIN1不存在时、我在 VIN1处读取零伏、在 VOUT = VIN2时读取约相同伏、芯片温度约为35°C

当存在 VIN1电压时、芯片似乎没有在内部禁用 VIN2 FET。

我已根据数据表中提供的真值表尝试了优先级和手动模式的各种条件、还尝试了添加迟滞、在 PR1引脚上添加电容器、但每次获得相同的结果、即当 VIN1存在时、VIN2上存在电压

电路或芯片有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    我 这周休假

     我们很快就会回来的

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    很抱歉耽误你的时间。 我在休假。 你有一些波形吗? 它是否与某些定序有关?

    此致

    Kunal Goel