This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431-Q1

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490053/tl431-q1-tl431-q1

器件型号:TL431-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在查找电压基准 IC。 其规格如下:

VIN = 12V 至24V  

VOUT = 0.5V 至0.8V

容差= 0.1%至1%

合格性=符合汽车级 AEC-Q1标准

电流容量25mA   

此致、

Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:

    感谢您的提问。  

    您能否首先告诉我、您需要将0.5V 至0.8V 的电压基准用于哪些终端设备/应用、以便我为您提供更好的帮助?  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    终端设备是栅极驱动器的 EV 车辆、我需要这个电压基准。

    此致、

    Suma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suma:  

    我们的产品系列中的最低输出电压为1.24V

    我建议使用缓冲器来缩小它。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila.