This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:VDD 电压与 LED 阳极电压不同

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491112/lp5562-vdd-voltage-different-than-led-anode-voltage

器件型号:LP5562

工具与软件:

你(们)好

在为 VDD 提供1.8V 电压和为 LED 阳极提供高达5.4V 电压方面、是否存在任何设计问题或权衡? 5.4V 不违反器件限制。  

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系、可以关闭此案例。 查看了不同的数据表、该部件无法支持1.8V 电压