This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:有关 VOUT (NOM)的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483156/tps745-q1-questions-about-vout-nom

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

祝你度过美好的一天!

您能帮助解释一下什么是 VOUT (NOM)吗?

" VOUT = 0.95 × VOUT (NOM)"和"x1 V≤VOUT≤x2 V"(例如:"3.3V≤VOUT≤5.5V")之间的关系是什么?

谢谢!

祝你一切顺利。

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    VOUT (NOM)是 LDO 的标称输出。 例如、固定3.3V LDO 的 VOUT (NOM)为3.3V。 表中的测试条件指定测试期间 VOUT 为 VOUT (NOM)的95%。  x1 V≤VOUT≤x2 V 是给定压降值下的不同测试参数

    希望他的帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Vahnroy、

    感谢您的答复。

    1."x1 V≤VOUT≤x2 V"是否意味着:

    (图2来自 TPS76733的 AN)

     

    2.我仍对" VOUT = 0.95 × VOUT (NOM)"感到困惑。 如果我设置 Vout =3.3V (均通过固定电压可调版本)、我该如何让 Vout=0.95×3=2.85V? 这是否意味着它在压差区起作用?

    此致、

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    1、不,这不是什么意思。

    2.这些是验证期间获得压差值的测试条件。 如果您将 Vout 设置为3.3、它将进行相应调节