This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:输出接地电阻

Guru**** 2555020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470904/tps746-q1-output-to-ground-resistance

器件型号:TPS746-Q1

工具与软件:

我要在 TPS746-Q1的输出端和接地端之间进行电阻测量、以验证在接通电源之前是否没有短路。 该方框图显示了输出引脚和接地端之间的2个串联内部电阻器。 您能否为该器件的1.8V 和1.0V 固定电压版本提供这些电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我在研究这个。 我会在1-2个工作日内回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您能找到关于此问题的任何信息吗?

    谢谢、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我现在将运行仿真来确定内部电阻值。 从设计原理图中不能明显看出、仿真值是更快获得这些值的方法。 如果明天我不能让他们给你,那么我希望下周早些时候可以让他们.  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。 仿真有任何进展?

    谢谢、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    再次对延迟表示歉意。 仿真存在问题。 我已经在结尾处尝试了所有方法、但都没有成功、因此我要让设计团队为我进行研究。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    底部电阻器为550k、顶部电阻器在1V 输出下为450k、1.8V 输出下为1.25M。

    很抱歉再次耽误你的时间。  

    此致、

    Nick