This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-004:推荐变压器

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486867/tps23753aevm-004-recommend-a-transformer

器件型号:TPS23753AEVM-004

工具与软件:

您好!

很难获得 TPS23753AEVM-004中实现的 HA3801-BL、因此我正在寻找另一个替代方案。 您能否推荐变压器?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    感谢您发送编修!

    您可以尝试 EFD15-145 (www.semitelint.com/download_detail_06f5iUsB8nCoUYu_Jk CCxx2 IXIla5f8J_J7yuhr3h2nKRM)。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang-san:

    感谢您让我知道模型名称。

    此外、我正在寻找能够在250KHz 下使用的变压器。 您能告诉我推荐的型号名称吗?

    此外、我想知道在250KHz 频率下是否有任何设计注意事项或参考资料可供使用。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yuta-San

    感谢您的答复。  

     在125kHz 和250kHz 下、TPS23753AEVM-004参考设计可能没有显著变化。 125kHz 变压器具有更高的饱和电流/更大的电感、并且也可用于250kHz。

    Coilcraft 还具有多个3.3V 变压器、可以检查:   

    www.coilcraft.com/.../

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang-san:

    感谢您的支持。

    我是否理解您建议的 EFD15-145也可用于125kHz 和250kHz?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    EFD15-145应在125k 和250k 处正常。 图中显示的是 TPS23753AEVM、其大小为125k、在大多数情况下、它应该能够以250k 的速度工作、并且峰值电流较低、频率变化不大。  

    此致、

    Diang