This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:UCC27211A-Q1是否可用作 SR 栅极驱动器设计?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1, UCC27624-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490803/ucc27211a-q1-can-ucc27211a-q1-as-sr-gate-driver-design

器件型号:UCC27211A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC27624-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

  我们想知道 UCC27211A-Q1是否可以作为 SR 栅极驱动器设计、如下所示?  

我们的目标是将此器件用于48V -> 12V、2.5kw DAB、PSFB 和 LLC 拓扑应用。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    次级侧的两个 FET 都以接地为基准、因此我推荐使用 UCC27624-Q1、这是一款双通道低侧栅极驱动器。

    谢谢!
    Rubas