This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:电流测量器件测得的值与分流电阻器的电压值不同。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489933/bq34z100-the-value-measured-by-the-current-measuring-device-is-different-from-the-voltage-value-of-the-shunt-resistor

器件型号:BQ34Z100

工具与软件:

电流测量器件测得的值与分流电阻器的电压值不同。
例如、当电流为-5A 时、在1M Ω 电阻器处测量的电压值为-5mV。 (V = IR)
但是、测量的电压约为2mV、实际电流消耗和监测计 IC 使用 ADC 检测到的电流消耗值不同。
BQ34Z100测量仪表 IC 是否已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochul:

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochul:

    可能会发生的情况是,您要么需要在校准选项卡中重新运行电流校准,要么需要重新检查在电流上完成的缩放(Current Scale())。 如果任何数字大于1、则涉及电流测量的所有参数也需要按比例更新。 需要注意的另一点是、虽然您可以做0-100之间的刻度、但建议保持0-10之间的刻度、以确保保持高分辨率。

    谢谢!
    艾伦