This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3982:LDO 提供3V3、而不是3V、但没有负载效应或发热

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477906/lp3982-ldo-giving-3v3-instead-of-3v-but-no-loading-effect-or-heating

器件型号:LP3982

工具与软件:

您好!  

我已经制造出100pcb、LP3982ILD-3.0/NOPB  作为 LDO、将锂聚合物电池(3V-4.2V 范围)转换为3V 输出。 对于25pcbs、输出正常。 其余75在工厂保存在 ESD 安全表内约一年、以备以后使用。 当开关保持关断状态时、电池从此 LDO 断开(开关断开了从电池到 LDO 输入的连接)。 几天前、我们再次开始制造流程、将旧的 LiPo 更换为具有相同 MPN (3.7V 标称值、V、600mA)的新 LiPo。  

通过测试 LDO 电压输出的第一个10pcbs、结果显示为3.3V、而不是3V。 通常、根据我的经验、在发生这种情况时、LDO 变热或在连接负载时电压会大幅下降。 但在这种情况下,这些都没有发生。 电路在负载条件下工作正常。 我的负载是 ESP32控制器、也可以在3.3V 下安全工作。  

我的问题是:
1.如果数据表显示输出电压误差为2%、为什么会发生这种情况? 我已经从 TI.com - TI 官方网站购买了此 IC
2.现在如果它提供3.3V 电压并且电路的其余部分正常工作(因为电路有3.6V 的最大限制),我可以继续在我的产品中集成这个 PCB 吗? 我一直在谈论这个 IC 的使用寿命、如果在最终器件中没有与电路上的人直接接触、它是否会持续工作至少1年?  

这可能会影响批量生产设备和节省成本的重大决策、请帮我排除这种疑问。  

谢谢  
Swapniil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapniil:

    Unknown 说:
    1. 如果数据表显示输出电压误差为2%、为什么会发生这种情况? 我已经从 TI.com - TI 官方网站购买了此 IC
    [报价]

    该特定器件的 MSL 等级为3、这意味着该器件容易受湿度的影响。 您是否知道存放时的湿度和温度? 您是否尝试过烘烤电路板来测试输出是否恢复到3V?

    [报价 userid="503934" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477906/lp3982-ldo-giving-3v3-instead-of-3v-but-no-loading-effect-or-heating "]

    2.现在如果它提供3.3V 电压并且电路的其余部分正常工作(因为电路有3.6V 的最大限制),我可以继续在我的产品中集成这个 PCB 吗? 我一直在谈论这个 IC 的使用寿命、如果在最终器件中没有与电路上的人直接接触、它是否会持续工作至少1年?  

    [报价]

    如果该器件在存储或运行时没有采用某种涂层、则封装中会沾染水分、如果在使用电路板之前未烘烤电路板、则可能会导致问题。 器件可能未损坏、因此我不会说它不能承受、但正如您看到的、潮湿可能会影响器件的工作方式。  

    输出显示为3.3V 的电路板中、它们是否全部是3.3V? 一般情况下、如果湿度包含在封装中并改变器件的电气行为、那么我不一定会认为它们都具有相同的错误特性、或者它们会调节到常见电压(例如3.3V)与某些随机电压。 显示3.3V 电压的电路板在投入存储前是否已经过验证以确保正常运行? 它们实际上是3.3V 固定输出版本吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.关注的地方靠近德里,相对 湿度从 夏季的42%到季风的82%不等。 所以、您对3级 MSL 的评价是合理的。
    您能否提供烘烤电路板的详细信息。 由于锂聚合物电池已连接到此 PCB、是否建议这样做? 我曾想将所有 PCB 放在温度为35°C 的烤箱内2-3个小时、这样可以吗?  

    2.设备上没有涂层,只需包装在一个 ESD 安全的 塑料袋中,所以水分可能会蠕变。 就输出电压而言、只有3/25显示3V REST 22的器件提供3.28-3.31V 电压、而不会因负载效应而产生过热或任何压降(负载电流为~Ω 300mA)。 PCB 上没有电压波动。 我已交叉检查 LDO 的 P/N 是 LP3982ILD-3.0/NOPB、它是3V LDO。 根据您的最后一段注释、您是否仍然认为水分会导致3.3V 电压偏移而不是3V 电压偏移?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapniil:

    烘烤时序/温度可在 IPC/JEDEC J-STD-033C 中找到。 烘烤建议将取决于器件暴露于湿度和 RH 下的时间。 我无法谈谈 LiPo 电池的烘烤参数;有关该问题、您可能需要联系供应商。

    根据您最后一段注释、您是否仍认为潮湿能引起3.3V 电压偏移而不是3V 电压偏移?  [报价]

    我通常不会指望如此大比例的器件会转换到相同的电压、但我想是可能的。 如果您烘烤电路板并发现器件恢复至3V、这意味着它们实际上只是受到湿度的相同影响、但很难说不进行烘烤测试。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我尝试了烘烤 PCB、但仍然存在同样的问题。 烘烤在100摄氏度下进行了4小时。 我仍然获得3.3V、而不是3V。  

    还观察到、当控制器进入高功率状态时、当负载电流希望消耗~μ A 200mA 时、50个 PCB 中有12个出现电流波动。 其余的38PCB 在所有可能的负载电流下都可以正常工作。  

    因此、在该实验中、我们的烘烤测试失败了。  

    您知道我的问题的其他解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapniil:

    这是相当奇怪的。 您能告诉我具有3V 输出的器件和具有3.3V 输出的器件的顶部标记是什么吗? 它们是否不同? 数据表规定、3V 器件应该具有"LTB"。  

    [报价 userid="503934" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477906/lp3982-ldo-giving-3v3-instead-of-3v-but-no-loading-effect-or-heating/5700509 #5700509"]

    还观察到、当控制器进入高功率状态时、当负载电流希望消耗~μ A 200mA 时、50个 PCB 中有12个出现电流波动。 其余的38PCB 在所有可能的负载电流下都可以正常工作。  

    [报价]

    你有没有任何波形可以告诉我电流波动是什么意思? 您是否还可以分享此器件的原理图?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    在研发阶段、经过测量、当设备打开并处于蓝牙广播阶段时、电路消耗60秒-65mA。 但当设备正在与主机配对时、它会消耗~º C 的-200mA (波动)。 因此、根据我的上述疑问、50个 PCB 中的12个在执行蓝牙配对时显示控制器的欠压复位、但其余电路即使在3.3V 下也能正常工作。  

    我无法理解这一点。 由于这会在器件的制造过程中引起过多的混乱和延迟、因此我想将 IC 替换为新的 LDO (为我提供2.99-3V 输出)。  

    作为一名电子工程师、我仍很想知道可能的原因是什么、为什么烘烤不会影响输出、可以采取哪些措施来避免这种情况、最后如果我继续使用这种方法、我应该向客户提供估算的电路寿命有多长。  

    我知道这个问题已经持续了很长时间、但这个好奇心将帮助我制定更好的电路和策略、以供将来使用。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swapniil:

    您是否保存了所述波动输出的波形? 此外、您是否预计在蓝牙设备处于广播阶段时负载会波动? 根据您在此处发布的信息、到目前为止、我没有解释您所看到的行为、但鉴于此、如果看不到显示行为的波形、就很难清晰地了解所发生的情况。  

    您最终是否通过查看器件的顶部标识来确保拥有正确和预期的器件? 我想说的是、我很好奇为什么您会看到3V 的输出与应该是3.3V 的电压相对应、因为该器件可提供3V 的输出、并且您已经描述所有发生故障的器件都显示非常精确的3V 输出。 如果湿度是导致这种情况的原因、我希望您会看到比描述更多的差异、我还希望通过烘烤来修复器件。  

    您想获得有关查找其他器件的任何帮助吗? 我通常会避免使用 LPxxxx 器件、因为这些器件是采用旧技术工艺制造的旧器件、除非有充分的理由使用 LP 器件(例如、如果有一些具体要求我们没有更好的器件能够满足此要求)、我建议使用较新的器件。  

    此致、

    Nick