This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:USB-PD-CHG-EVM -01 -针对2输入进行修改/减少漏电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS25750, TUSB8041, CSD87501L, TPS54531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490980/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-01---modify-for-2-input-reduce-current-leakage

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25798TPS25750、TPS25751 TUSB8041、CSD87501LTPS54531

工具与软件:

我设计的 PD 系统基于 USB-PD-CHG-EVM 01。    我已经根据 Chris 的另一个线程将 TPS25750升级到 TPS25751。   我对 BQ25798有疑问、想知道我是否可以得到一点澄清:

基本系统- 4节锂离子电池、 USB-C 将提供电源(灌入模式)以及连接到 TUSB8041集线器。   该系统还具有用于为电池供电和充电的桶形连接器。   

1- BQ 将采用2个输入、桶形插头(20V 直流) 和 USB-C 为系统充电和供电。   我正在使用 CSD87501L、想知道是否已正确连接它们。  (请参阅随附的原理图)

2 -我看到 USB-PD-CHG-EVM 板上有泄漏、除了电池组之外没有连接任何其他东西。   我们可以重新设计什么来减少漏电。   我知道 TPS54531和 TLV7553将为 TPS25751供电。  它们是否需要打开?   我是否可以将 EN 连接至 SPST 电源控制?   我确实在 BQ 上查看了"运输 FET 模式"、但需要通过 I2C 进行设置。  因为上电需要桶式连接、所以我不认为会有这种选择。  我想尽可能减少漏电、但仍然能够在系统通过桶形或 USB-C 关闭的情况下为电池充电   

e2e.ti.com/.../output1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    关于1、在 BQ25798原理图中、我存在以下问题:

    1. BAT/BATP/SYS 引脚的额定电压仅为20V。  为防止充满电的4S 电池组在热插拔时造成损坏、我强烈建议在 BAT 引脚上添加 TVS 二极管。

    2.陶瓷电容随施加的电压而降额。  其上电压为16.8V、额定电压为25V 的10uF 电容器可能具有2uF 的有效电容。  请检查电容器并确认降额后的有效电容 符合以下最小值:

    关于2、对于 BQ25798运输模式、I2C 寄存器在仅电池模式下可用、因此主机可以将 BQ25798写入运输模式。  如果 TPS25751不需要 TPS 和 TLV 提供的电压、则可以使用其 EN 引脚来禁用这些电压。  我已将这篇文章移至 TPS25751团队、以进一步阐明这些电压的必要性和时序。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      是的、您可以禁用 PP5V 和 P3V3、而 TPS25751仍将在连接 Type-C 后以电池无电模式(仅受电方)运行。

    此致、

    Chris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢-我添加了反向保护二极管以及 TVS。   只是一个疏忽。

    好的、我需要升级到50V X7R 电容器。   它们将在16V 时为我提供6-8uF。    

    问题、在 Cpmid 上-使用备用模式时、需要70uF。   我可以使用聚合物 CAN 电容器、例如具有几个10uF 认证的 Panasonic EEH-ZA1V470P 吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    有。  只要 ESR 小于50m Ω、就可以使用任何电容器化学成分。

    此致、

    Jeff