This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:FC 位未设置为高电平

Guru**** 2503275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486995/bq78z100-fc-bit-not-setting-high

器件型号:BQ78Z100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我使用的是 3.7V 1100mA BQ78Z100 和几乎更新了所有可能的数据闪存值、包括:

  • 充电终止收尾电流
  • 设置电压阈值和清除电压阈值
  • 设置% RSOC Threshold 和清除% RSOC Threshold (适用于 FC 和 FD)
  • EOC 时的电芯1 Chg 电压
  • Qmax Cell 1和 Qmax Cell Pack
  • Design Capacity (mAh 和 cWh)
  • Design Voltage 等。

问题是电池达到 100%充电 和充电停止(没有电流流入或流出电池)、但 FC 位从未置位 .

您能否帮助我确定导致此问题的原因?

感谢您的支持。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!  

    最可能的问题是、虽然电池实际达到满电量、但 FC 设定点设置为高电平。 由于您更新了数据存储器闪存中的关键参数、因此在更改另一个寄存器之前、您需要首先更改 重新运行 学习循环 . 重新确认学习周期后、您可以重新运行以查看 FC 位是否设置为高电平。 但是、如果 FC 位仍然没有设置为高电平、而您可以更改"设置电压阈值"、它将默认设置为4200mV、因此如果您的系统为3.7V、那么无论如何都需要更新它。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。 在这周、我一直在学习、但 FC 位没有更新。  

    这就是我要在数据闪存和我使用的电池中更改的所有信息。
    电池:锂聚合物3.7V 1100mA

    DA CONFIG:0x10 (用于将电量监测计设置为1个电芯)
    设计容量:1100mA 454.
    设计容量:407cWh
    设计电压:3700mV
    项电压:3000mV
    放电电流阈值:45mA
    充电电流阈值:40mA
    退出电流阈值:10mA
    收尾电流阈值:100mA
    QMax Cell1:1100mA 电池
    QMax Cell2:0mA 电池
    QMax Pack:1100mA
    FC 设置电压阈值:4100mV
    FC 清除电压阈值:4050mV
    FC 设置% RSOC 阈值:100%
    FC 清除% RSOC 阈值:95%
    TC 设定电压阈值:4100mV
    TC 设定电压阈值:4050mV
    TC 设置% RSOC 阈值:100%
    TC 清除% RSOC 阈值:95%
    EOC 时的电芯1 Chg 电压

    我可能有一些值错误
    感谢您提供任何帮助
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!

    您能否从 BQstudio 导出日志文件、以验证您正在为系统充电的内容以及 FC 的状态。 另一种解决方案是、 由于您的"Chg Current Threshold"在收尾电流周期内设置为低电平、系统未达到满容量、FET 也接近初值。 最后、您可以从数据存储器参数中导出.gg 文件、


    谢谢!
    艾伦