This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3872:此芯片的生产寿命

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484135/uc3872-production-life-time-for-this-chip

器件型号:UC3872

工具与软件:

您好!

能否对 UC3872的 TI 生产寿命有所了解?
这是一款您提到过的旧芯片、但具有生成高电压的非常有趣的功能。

是否建议用于新设计?

谢谢你
Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent

    请让我检查一下、稍后再回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent

    我在内部确认、我们没有 此产品的刷新计划。  

    您能否分享您的终端设备和应用需求? 需要什么功能?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     非常感谢您的调查。

     针对新产品、我们预计产品寿命将持续到2035 (最低)。

    数量为每年500个器件。 它是一款数量少的大产品。

    本产品嵌入了一个高压发生器。

    UC3872非常有趣、因为其推挽特性具有零检测功能、可更大限度地减少损耗。

    电子架构是从24VDC 到6KVrms 的推挽式直流到交流转换器(与数据表中的应用手册架构一样、工作正常 )

     我还有另一个解决方案、其中包含更多的分立式元件。 UC3872允许集成该解决方案。

     祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent

    感谢您的更新、请允许我对此进行检查。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent  

    是、建议在设计中使用 UC3872。

    谢谢、此致。