This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:电机反向电流(由 LM74700进行阻断)会产生高电压尖峰

Guru**** 2581895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491151/lm74700-q1-motor-reverse-current-block-by-lm74700-create-high-voltage-spikes

器件型号:LM74700-Q1

工具与软件:

大家好!

 

我正在尝试设计一个能够在两节并联电池上安全运行的系统。 因此、我需要 OR-ing 电源。 该系统依靠6节(≈22V 标称电压)或12节(≈44V 标称电压)电池运行、并且每个电池的最大电流为200A (因此总共为400A)。

 

我使用 LM74700理想二极管来创建 OR-ing 电路。 我制作了一个 PCB (带有 LM74700理想二极管)、放置在每个电池之间。 它运行得非常完美。 但是、负载主要是多个 BLDC 电机。 BLDC 电机在减速时提供反向电流。 这些反向电流被 LM74700理想二极管阻止。 这会导致非常大的电压尖峰。 下面您可以看到这种电压尖峰的屏幕截图。 紫色线是电池电压、蓝色线是 LM75700之后的电压。 您可以看到、电池电压为50V、而电压尖峰为78V (在78V 时、某些电子产品爆炸、这是顶部的轻微下降)。

理想情况下、这些反向电流应该被引回电池中。 其他选择包括耗散能量(以防止这些电压尖峰)或将能量存储在系统中的某个位置。 不过、我不知道如何仅允许(相对)较小的电流返回电池(并且仍然完全阻断大电流)、也不知道如何耗散相当多的能量或存储相当多的能量。

 

您对此问题有何看法?

 

提前感谢!

此致、Max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    LM74700不允许任何反向电流流动。 您可以计划使用 LM74500、这是一种反极性保护器。 因此、OR-IN 可能会成为问题。

    或者、您可以添加制动电阻器以通过热量的形式耗散再生能量。

    此致、

    Shiven Dhir