This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:负载电容

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491356/tlv431-load-capacitance

器件型号:TLV431

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表的设计示例中、负载电容已从100nF 更改为100pF。

这是一个拼写错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San,

    感谢您的提问!

    此更改旨在更正100nF 的拼写错误。 如以下稳定性曲线所示、100nF = 0.1uF、这是一个不稳定区域。 因此、对100pF 进行了校正、该值处于负载电容器 CL 的稳定区域。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li