This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP 双极电源连接 EP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3125, REF3425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491642/ref3425-ep-ref3425-ep-bipolar-supply-connection

器件型号:REF3425-REF3425 - EP
主题中讨论的其他器件:REF3425、REF3125

工具与软件:

您好!

我想在连接中所示的电路中使用 REF3425而不是 REF3125、来产生负基准电压、而不使用反相运算放大器。 我是否能够以这种方式在-2.5V 和+2.5V 线路之间连接 REF3425? 或者我是否需要按照 REF3425数据表中所示、将推荐的双极基准配置与反相运算放大器一起使用? 您推荐哪一个?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhan:

    在 IN/EN 连接到2.5V、GND_F/GND_S 连接到-2.5V 的情况下使用 REF3425并不存在问题、与图68中使用 REF3125的方式类似。  

    谢谢!

    Jackson