This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:SPICE 模型错误(LIB )

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51635, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490904/lmr51635-error-in-spice-model-lib

器件型号:LMR51635
Thread 中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

在 LTspice 中仿真 LMR51635时会遇到问题。 随附的图像中显示了错误。 请你协助尽早解决这一问题。

期待您的支持。

此致、

Yashwanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:  

    我认为这个问题是因为您使用的是加密模型。 您通常需要一个未加密模型(需要 NDA)才能与 LTSpice 一起放置。

    目前、替代(更简单)的解决方案是使用 PSPICE-FOR-TI。

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否获得未加密模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwanth:

    当然、请与 TI 一起提交一份 NDA 与您当地的 FAE、我们可以提供。

    谢谢!

    Richard