This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H6003-SP:TPS7H6003-SP 5V 输入

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5020-SP, TPS7H5001-SP, TPS7H6003-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491765/tps7h6003-sp-tps7h6003-sp-5v-input

器件型号:TPS7H6003-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H5001-SP、TPS7H5020-SP

工具与软件:

你好

我有一个系统将 TPS7H5001-SP 和 TP7H6003-SP 用作降压控制器、生成5V 至0.8V 电压。

我遗漏的是、TPS7H6003-SP 不会接受5V 的输入电压。 是否仍然可以使用具有5V 输入的 TPS7H6003-SP? 如果它无法使用5V 输入、是否有升压电路从5V 变为14V 的示例?

谢谢你

Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albert、

    TPS7H6003-SP 无法使用5V 输入电压。

    TPS7H5020-SP EVM 与您的需求非常接近:
    https://www.ti.com/tool/TPS7H5020EVM

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。

    我看到 TPS7H5020-SP 仅在 QMLP 型号中使用。 是否计划使用 QMLV 型号?

    如果没有计划 QMLV 版本、我们是否可以改用 UC18xx-SP PWM 控制器来执行类似的操作?

    谢谢你

    Albert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Albert、

    目前没有计划 QMLV 器件。

    UC18XX-SP 器件可以执行类似的操作、但我没有为您举个例子。

    谢谢!
    Daniel