This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:0.1uF 电容器系列项目

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491342/bq25750evm-0-1uf-capacitor-line-items

器件型号:BQ25750EVM

工具与软件:

您好!

C12和 C18的额定电压为25V。 使用25V 是否有具体原因? 因为 C10的额定电压也是0.1uF、100V。 在 C12和 C18上使用100V 器件型号是否可行? 请检查并确认。

此致、

Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    是的、您可以为 C12和 C18使用额定电压为100V 的电容器。

    C10的额定电压为100V、因为在正常工作期间它可能承受高达80V 的电压。

    C12和 C18仅暴露于 BTST 和 SW 之间的电压下。 此处允许的最大电压为14V。

    此致、
    埃森·加洛韦