This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1211-Q1:异常输出

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491662/tps1211-q1-abnormal-output

器件型号:TPS1211-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户发现输出电压无法稳定、并由于 OCP 故障缓慢下降、但 电流低于10A。 原理图如下所示:

引脚的电压:

引脚1:2V

引脚2:10V

CS+、CS-:8V、在 MOS 打开时缓慢下降  

FLT_I:低电平

FLT_T:高电平

下面是引脚的波形:黄色-- PU、蓝色-- BST、红色-- PD、绿色--输入

在下面的波形中、Vin=12V、Vout= 3.12V、然后下降。 最大 Iout= 4.26A、FLT_I 是低电平。

现在、我想确认2个问题:

1.原理图中是否有错误?

2. 似乎 OCP 一直处于启用状态。 我不知道为什么、因为电流低于20A。 您是否有解决该问题的任何见解?

BR、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moon、  

    1. 您能否说明一下您在负载条件下使用的是什么? 这是否是恒定电阻模式下的回放?  
    2. 您是否已正确上拉 FLT 引脚?  
    3. 在此期间、您的输入电源是否稳定? 在第一个图中、您说 CS+/-是8V。 此时的输入电压是12V 吗?  

    谢谢!  

    Sarah