This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:选择要连接到 UC1845A 输出端的栅极驱动电阻。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491734/uc1845a-selection-of-gate-driving-resistence-to-be-connected-at-the-output-of-uc1845a

器件型号:UC1845A

工具与软件:

我正在使用 UCI1845A 作为反激式控制器、IC 的输出通过2.5 Ω 电阻连接到反激式主 MOSFET 的栅极。  Vcc 引脚连接到13V 电源、因为峰值输出电流将为13/2.5 = 5.2A。 根据数据表、最大输出电流为+-1A。您认为、我们是否应该增大栅极电阻以使峰值栅极充电电流小于1A? 此外、数据表中最大输出能量参数(即、5uJ)的用途是什么。 仅需的输出能量取决于 MOSFET 的栅极电容和充电电压、该电容将小于指定的最大额定值。 我们是否必须注意这两个参数、即最大输出电流额定值和最大输出能量额定值、或者有一个可以吗?

请在下面找到使用指定 IC 的栅极驱动电路的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出引脚6具有内部电阻来限制电流、因此无需考虑使用引脚6与栅极之间的电阻从外部限制驱动电流。

    5 μ F 的 µJ 有助于检查引脚6上的最大电容。 E = 0.5 x C x V^2、当 E < 5 x 10^(-6) J 且 V = 13V 时

    C < 5 /(0.5 x 13 ^2) μ F = 29.6nF、µF 您需要确保引脚6的电容小于29.6nF、以避免损坏引脚6。 因此、您需要检查您的设计以确保符合这一要求。  

    如果 V 不同、C 可能不同、但检查过程是相同的。

    C 大致为 MOSFET Ciss。