This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:寻找具有运输模式的2节串联锂离子电池充电器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188, BQ25186, BQ25798, BQ25190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490922/bq25155-looking-for-a-2s-cell-li--ion-charger-with-ship-mode

器件型号:BQ25155
主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25190、BQ25186、BQ25188

工具与软件:

你好  

我正在寻找一个2节锂离子充电器与发运模式,几乎像 MP2760 ok MP2733 (一节电池)

你有什么建议吗?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它也被称为待机模式或存储模式,其中,几乎没有电流消耗的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您可能需要查看 BQ25798。 它是一款具有1-4节电池支持和11uA 运输模式的降压/升压充电器。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan:  

    感谢您的支持,但 BQ25798是有点太复杂使用,我不需要 OTG,或者你能解释一下, OTG 可以完全拆分,以避免在充电器的输入供电,因为我将有一个直流/直流转换器永久连接这里。

    这个直流/直流转换器有时会打开或关闭、但仍连接到充电器的输入端

    告诉我如果你有更简单的部件,与运输模式,可以被外部引脚唤醒(甚至1电池充电器)  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前我需要确保此模式 可以被禁用,因为正如我上面所说的,直流/直流转换器将永久地连接到 VBUS 而不是必要的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于此器件、不会启用 OTG、除非进行寄存器写入来启用它(REG0x12、位6、EN_OTG)。

    我们有多个单节电池充电器、它们具有外部禁用的运输模式。

    如果您对线性充电器感兴趣、可以查看 BQ25188或 BQ25186。 如果您希望集成外部电源轨、可查看 BQ25190。 对于外部禁用运输模式的单节电池充电器、您可以查看 BQ2562x 系列器件。

    此致、

    Juan Ospina