This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:如何将 UC3825与 UC3823同步?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491234/uc3825-how-to-sync-uc3825-with-uc3823

器件型号:UC3825

工具与软件:

您好、

我想问一下如何在 UC3825和 UC3823控制 IC 之间进行同步。

我实际上首先使用了两根 UC3825跳线连接它们。 下面的数据表说明了两个单元之间的距离。

连接后、我发现从器件不会输出 PWM 信号。

如果 Vref 以5.1V 电压连接到 RT、请确保连接正确。

我的当前电路处于电压模式、P6和 P7连接在一起。 但使用 SYNC 时、CT 是否正确接地?

请告诉我应该如何修改它、或者您能给我提供电路图作为参考吗?

非常感谢。