This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256601 LLC 转换器设计中的 ISNS 引脚行为

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490822/ucc25660-isns-pin-behavior-in-ucc256601-llc-converter-design

器件型号:UCC25660

工具与软件:

您好!

我的客户目前正在使用 UCC256601设计 LLC 转换器、我想就 ISNS 引脚行为相关的问题与您进行咨询。

问题描述:

  • ISNS 引脚电压超过 OCP 阈值、触发 OCP。
  • 启动波形如下图所示。 已超过 ISNS 引脚额定值、这会导致器件由于 OCP 而关断。

ISNS 的微分器电路当前配置如下:

问题:

  1. 数据表指定 CISNS = 150pF。 上述电路中的电容器的放置或电容是否存在任何潜在问题?

  2. 我们在关断期间观察到 ISNS 信号波动。 调整 RISN (例如、从180Ω 增加到200Ω 或220Ω)是否是抑制这种波动的有效方法? 或者、我们是否应该考虑在 ISNS 线路上添加铁氧体磁珠以进行噪声滤波?

非常感谢您对此问题的见解和建议。

感谢您的时间和支持。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    控制器在突发模式下运行的情况。  您是否看到控制器每隔1秒重新启动一次? 而从波形中看不清楚。

    请确认。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。 在为客户申请其他波形测量之前、我想更详细地了解您评论的背景。

    问题1。 OCP 上的故障状态转换和重启行为
    根据数据表、当检测到 OCP 连续7个开关周期时、器件会进入 FAULT 状态。 我知道、故障状态意味着控制器停止正常开关操作并进入保护模式。 在此状态下、控制器是否 在尝试重新启动之前在特定故障空闲时间内保持故障状态? 换句话说、您关于"每秒重启"的评论是否指的是此故障空闲时间? 此外、为了确认控制器是否 确实每秒重新启动一次、我们是否应该检查 VCC 电压? 或者监控栅极驱动开关波形更合适吗?

    问题2: 突发模式对 ISNS 引脚行为的影响
    正如您提到的、鉴于这是空载条件、控制器很可能已进入"突发模式"。 由于突发模式涉及交替开启和关闭开关周期、因此 ISNS 引脚是否存在明显的间歇波动(尖峰或噪声)?  我还想确认当前 ISNS 外设电路(RC 值等)是否配置正确。
    具体而言、请你就以下问题发表意见:
    ・建议的 CISNS 和 RISNS 值是否合适?
    ・滤波电容(110pF)的放置是否正确?

    其他说明
    虽然最好在检查实际波形后进行分析、但明天我将与客户进行讨论、因此即使是初步假设或见解也会很有帮助。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我已在不同的主题中回复了客户问题。 看起来、原理图中的\错误连接已完成。 请查看我的评论:

    (3) UCC25660:ISNS 开启时具有无限值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致

    Manikanta P