This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:IC 和 R32值中的引脚编号17

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491146/bq25750evm-pin-17-in-ic-and-r32-value

器件型号:BQ25750EVM

工具与软件:

您好!

在随 EVM 用户指南提供的原理图中、充电器 IC 的引脚17显示为 MODE 并且使用0欧姆电阻器下拉。 但是、根据 IC 数据表、引脚17是 PGND。 根据 EVM 用户指南中提供的 BOM、R32值显示为3k Ω。 请检查并澄清。

此致、

Saravana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saravana、

    谢谢注意到这个。 我将说明更新情况。

    引脚17需要上拉至 GND。

    此致、
    埃森·加洛韦