This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:可变输出反激式转换器

Guru**** 2789475 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490717/ucc2803-variable-output-flyback-converter

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好!

我想为我的一个应用设计一款定制反激式转换器。

输入:24V

输出:0-130V 变量

功率:60W
在 webench 中、我看到了固定电压设计。 我有2种方法可以使其成为可变电压。

1) 1)实现 TL431内部电路并更改运算放大器的基准电压。

2)使用 TL431并在反馈分压器点注入模拟电压。 (在 TI Power Designer 工具中看到)

哪种方法正确/合适?

那么、对于如此宽的输出电压范围、如何设计补偿网络? 我的负载相对于输出电压具有几乎线性的关系(低电压时为低负载、高电压时为高负载)。

还有一点、就是变压器设计、以实现如此宽的输出范围。 您能否针对给定规格建议变压器的初级电感和匝数比? 假设开关频率为100kHz 并使用标准 EE35或 EE40铁氧体磁芯。
或者、如果有任何更好的解决方案、也请提出这方面的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供每个电路、以帮助理解您的1)和2)。

    请注意、Vout = 0V 可能无法从最小输出实现、例如、可能由1.5V 步进至0、而不是逐渐更改为。

    这是很难设计补偿或可能是不可能的-我们过去没有这样的支持。

    变压器也是另一个挑战。  

    您的项目或多或少就像一项研究、因为我们没有任何现有的支持经验、所以您需要努力进行调查。 从130V 到0的 Vout 连续可调是一个研究主题、我们没有相关经验来提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最小 Vout 可以为5V。 因此、整个范围是5V - 130V。  
    您能建议哪种控制机制是合适的吗?

    1) 1)实现 TL431内部电路并更改运算放大器的基准电压。

    2)使用 TL431并在反馈分压器点注入模拟电压。 (在 TI Power Designer 工具中看到)

    是否有 TI 工具可以对其进行仿真? 由于我通常使用 webench、因此它仅提供固定电压 SMPS 分析。 我也选择了 UCC2803。 有没有更好的 IC 建议可以简化设计....  

    我有许多关于变压器设计以实现固定输出电压的参考资料。 对于可变输出电压、是否有任何基准? 我是否应在设计时考虑全130V、最小5V 至10V 或50V 中间电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我刚才所说、你所要求的是一个我们没有任何经验的研究项目。 您必须进行设计、然后进行测试才能找出答案。 如果您的业务量足够大、您可以请求当地的 TI 来提供参考设计。

    否则、我认为大家需要在设计时采用130V 额定输入电压、并在5V 输入电压下设计额定电流、然后结合最大电压和最大电流来进行一项设计。 然后、您可以提供此设计、供我们通过最佳洞察进行审查。 但是、由于我们没有相关经验、因此会有一些额外的引脚。 如果您认为这没问题、那么您可以按照这条路径进行操作。