This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:EN 引脚上的电压超过绝对最大额定值

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489548/tps709-voltage-on-the-en-pin-exceeds-the-absolute-maximum-rating

器件型号:TPS709

工具与软件:

您好!

如果 EN 引脚上的电压超过绝对最大额定值(例如10V)、是否有可能发生火灾或烟雾?

我认为 EN 引脚在内部配置为逻辑电平、因此我认为流动的电流大约为几十 mA。

但是、可能会产生大电流、具体取决于 IC 内部的布局、因此我想知道是否可能会发生火灾或烟雾。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    我正在查看您的问题、我将在2-4个工作日内回复您。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan-San:

    感谢您的答复。

    我期待着你的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-San:

    请勿将大于7V 的电压连接到 EN。 虽然这可能会也可能不会导致火灾、但会损坏 IC。

    此致

    Ishaan