This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28221:可以投射380V 双开关正向转换器吗?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490073/ucc28221-is-it-possible-to-project-a-380v-two-switch-forward-converter

器件型号:UCC28221

工具与软件:

大家好!

我想制造一款提供24VDC 输出、最大电流为7A 的三相380V 交流/直流隔离式转换器电源。
我想设计一个正向转换器、因为它的功率大约为170W (反激式转换器的效率很低)。
是否可以设计一个采用整流三相输入电压的转换器? 我找到了管理72VDC 最大 VIN 的控制器、但在我所示的电压下找不到任何能够正常工作的控制器。 可以帮帮我吗?
谢谢。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    交流/直流通过与直流/直流转换器无关的三相桥式整流器。

    在桥式整流器之后、您可以像设计任何其他直流输入一样设计170W 反激式转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我知道我在交流线路后面输入了一个三相整流桥。
    我不想使用反激式转换器、因为直流/直流转换器的功率很高、因此我想使用正向双开关拓扑。
    可以处理这种拓扑的 IC 是 UCC28221、但数据表指出最大 VIN 为72V。
    如果我的 VIN 高得多(380V 整流)、如何使用此组件?
    是否需要在可接受的电压下将变压器的辅助绕组用于集成电源? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何使用 UCC28221实现双开关正向? 请注意、它的两个驱动输出是交错的。 我不清楚您如何使用此器件来实现两个开关正向。 它直接应用是单端但交错的。 除非您能提供您的电路来显示您希望在两次正向切换中如何使用它、否则我不清楚是否可以。

    当建议输入电压大于76V 时、您可以断开 VIN 引脚、并通过外部电源8.4V 至14.5V 为 VDD 提供偏置。 因此、当 Vin 超出建议的范围时、这种方法有助于使用 IC。