This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:短路情况下的行为

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491581/tpsm265r1-behavior-in-case-of-short-circuit

器件型号:TPSM265R1

工具与软件:

您好!

在5V 输出短路的情况下、使用24V 电源为 TPSM265R1V5供电的行为是什么?

在发生短路的情况下、IC 耗散的功率如何?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件将进入逐周期电流限制。 每个周期都会比较峰值电感器电流、当开关超过过流限制阈值(通常为130 mA)时、开关将关闭。  

    遗憾的是、我们没有短路期间的功率耗散数据、这取决于电感和电路板寄生效应。

    此致、

    Niranjan