This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:PMIC o/ps 未出现

Guru**** 2381080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484453/tps650864-pmic-o-ps-are-not-coming-up

器件型号:TPS650864

工具与软件:

你(们)好

我们将使用 TPS6508641RSKT 为基于 Xilinx Zynq Ultrascale XQZU19EG-2FFQB1517I 的电路板供电。

我已经附上了原理图的 PMIC 部分。 我们正在测试原型板。 负载是隔离的。

  • PMIC 的6V 输入即将到来、LDO5P0和 LDO3P3也即将到来。PMIC 5V o/p 降至4.3V。所有其他 o/p 电源轨为0。

我们删除了 R36、因此 ENABLE 为高电平、但 PMIC 5V 仍然为4.3V、因此其他电源轨无法启动。  PS_POR_PB_B 和 POWER_EN_PU 都为高电平。 MOSFET 漏极能否在5V 电压下也输出5V 电压? 请告诉我们可能出现了什么问题。

  • 由于5V PMIC 输出是一个问题、因此我们通过移除 R24并将 VIN_OV/UV_5V 连接到 TP41来隔离升压6V。 我们目前将输入电压增加到5.7V、然后看到5V 和0.85V PMIC 输出。 但其他电源轨没有出现。 我们尚未使用降压5 o/p、因此、根据 PMIC 原理图检查清单、LX5未连接、FB5接地。 但想知道这个1.2V 电源轨是否依赖于其他电源轨、因为数据表中的电源序列似乎出现了1.2V 对其他电源轨进行排序。 请告诉我们有没有办法在没有1.2V 电源轨(降压5)的情况下升高1.8V (buck6)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    我看到 PMIC Buck1配置为5V 输出、但外部 FET 也由5V 电源供电、要达到5V 输出、需要留出一些余量。  

    尝试将 U5电源连接到与 VSYS 相同的电压、然后查看是否在 Buck1上获得5V 输出。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathish

    是的、我们执行了该操作、然后就可以看到5V 的电压、正如我在上面的问题中提到的。

    "  

    • 由于5V PMIC 输出是一个问题、因此我们通过移除 R24并将 VIN_OV/UV_5V 连接到 TP41来隔离升压6V。 我们目前将输入电压增加到5.7V、然后看到5V 和0.85V PMIC 输出。 但其他电源轨没有出现。 我们尚未使用降压5 o/p、因此、根据 PMIC 原理图检查清单、LX5未连接、FB5接地。 但想知道这个1.2V 电源轨是否依赖于其他电源轨、因为数据表中的电源序列似乎出现了1.2V 对其他电源轨进行排序。 请告诉我们有没有办法在没有1.2V 电源轨(降压5)的情况下升高1.8V (buck6)。

    您能回答我们关于未使用 buck5端口的问题的第二部分吗? 我们无法从 PMIC 获得除5V 和0.85V 以外的其余电压。 电源时序中是否需要未使用的端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    正确。 由于 Buck5用于电源时序控制、因此后续电源轨上电取决于该电源轨。

    对于预编程器件、无法禁用或忽略电源轨的 PG。 必须组装输出 LC、但不能使用电源轨。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们针对 buck5进行了一些返工(通过提供电感器和电容器以及连接反馈)、现在 PMIC o/p 电源轨已出现。 但当我们连接负载时、电源轨电压会下降。  TPS6508641RSKT 是否能够支持 XQZU19EG-2FFQB1517I?

    我们已进行 PI 分析、并确保我们的布局能够在额定电流下处理所需的电压。 以下是读数:请告诉我们可能是什么问题。

    PMIC o/ps:降压1;4.87V

    降压稳压器2:0.827V

    降压3:1.09V

    降压4:3.03V

    降压转换器6:1.72V

    LDOA1:1.62V

    SWB1/SWB2:1.32V

    VCCINIT 的外部降压0.85V:0.786V

    另外一个问题是、外部降压0.85V 电源轨上的阻抗仅为1.5欧姆左右、PMIC 0.85V 电源轨阻抗约为6欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    很高兴听到您现在可以为 PMIC 加电。

    在施加负载后、您要在哪里测量电压? 在负载点会有一些 IR 压降。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们正在 PMIC 附近进行测量。电源要求在3%容差范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

    对于 Buck3、1.1*0.97=1.067V、测量值为1.09V、高于97%。

    我看到对于0.85V 的外部降压 VCCINT、情况并非如此、但您可以与相应的降压稳压器团队核实吗?

    对于 Buck6、负载开关可能会导致额外的压降。

    您是否与电源有开尔文连接、以确保电源电压不会下降?  

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们没有使用外部开关。 我又把那根粗大的鸡巴含进嘴里了。  

    现在我们将进行负载测试。 我们隔离了 R32并提供了300mA 负载、然后我们将收集以下波形。 请告诉我们可能出现了什么问题。

     e2e.ti.com/.../1665.PMIC1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    PMIC 的散热焊盘是否焊接在 PCB 上?

    将输入电压增加到6V 以上对上述 Buck1输出电压有任何帮助吗?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们更换了 PMIC、进行了检查、但观察结果相同。 我们还检查了另一个板并进行了相同的观察。 提高 Vin 没有帮助。

    如果未安装 R32 (PMIC 5V 隔离电阻器)、则看起来正常5V PMIC 输出。 但是、安装 R32时、观察结果如下:o/p 5V 与 drvh 耦合频率相同。 因此、我们会发现所有其他电源轨也是同一问题。

    5V 信号  

    SW1:

    DRVH:

    在布局中、我们在内层使用了4mil 迹线宽度来表示 DRVH。 这可能是问题吗? 请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    我不是升压转换器的问题、我想我们需要使 PMIC 的 VSYS 为6V。 因此、我认为需要组装 R24、并将 VDD_6V 应用于 PMIC 的 VSYS 引脚。

    PMIC Buck1未出现的问题是、U5漏极连接到5V、而 Buck1尝试输出5V。 尝试将 U5漏极连接到与 VSYS (6V)相同的电压、并检查。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    上述情况是使用升压隔离式器件。 我们为 PMIC 和 MOSFET 漏极提供6V 的电压。 我们移除了 R24并连接了 TP40和 TP41。我们 为 VIN_OV/UV_5V 提供6V 电压。 开关噪声为何耦合到输出?  

    我可以分享我们的布局文件以供您审查 PMIC 吗? 请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    那么、可以在 U2的 VIN 上施加5V 电压、在 TP40上施加6V 电压吗?

    请确认 PMIC PowerPAD 已焊接到电路板上。

    Buck1输出是 Bucks345的输入电源。 请确认 TP6或 TP9处是否有额外负载? 这些电压是什么样的?

    请继续将布局发送给我。 可能有多个问题、但我想了解 Buck1输出为何不稳定。

    您是否使用 PMIC 的默认 OTP 设置或任何更改?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们现在只提供一个6V 电源、因此 U2的 Vin 本身就是6V。 一旦我们能够以6V 输入为 FPGA 上电、然后将在将 MOSFET U5漏极更正为6V 后检查5V 输入。

    我们刚刚发现 AGND 连接到散热焊盘。 我们计划切断布线并连接到附近去耦电容器的 GND。 这可能是 PMIC 不稳定的问题吗?  

    另外、请告诉我如何只给您分享布局文件、而不是这个 e2e 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

    我在 e2e 上向您发送了朋友申请、您可以在那里共享文件? 布局文件采用什么格式?  

    在某一时刻、AGND 需要使用网带连接线连接到电源 GND。 但是、电容 GND 如何作为基准很重要。 所有电源迹线都需要连接到电源 GND。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

    在 BUCK1输出端具有300mA 负载的情况下、当它降至2.5V 时、6V 会是什么样的? 电源上是否存在电流限制?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

    我想,我发现了这个问题。

    对于 Buck5、已添加外部元件、但 FB5是否仍连接到 GND?

    当 FB 引脚未检测到适当的电压时、它会导致 PMIC 紧急关断、因为 CTLx 引脚为高电平、它会尝试再次上电、并且该周期每10ms 重复~μ s。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    在移除 PMIC IC 后、我们切断了连接到散热焊盘的 AGND 的布线。 稍后我们将 AGND 连接到 Vref 电容器 GND。 但 PMIC 仍然是不饱和的。 降压稳压器1的反馈信号如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    FB5从 GND 断开并连接到外部元件(电容器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    10ms 重试表示默认电源轨之一出现问题、无法启动。

    请参阅以下常见问题解答、最后有一个输出列表、可按顺序进行检查。 请检查所有默认电源轨是否都连接到 CTL 引脚、并检查哪一个电源轨导致了关断。 这里有指向该文章中另一个 E2E 文章的链接。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992402/faq-tps650864-regulator-is-shutting-down-or-measuring-x-lower-than-expected---what-is-the-cause/3665210?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS650864%252520faq#3665210

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Satish、

    我们已经将3A 设置为6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们让 LDOA3也为 NC。 我们将尝试连接4.7uf、检查其是否有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要使用每个默认电源轨。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们曾尝试将 CAP 连接到 LDOA3、但没有任何帮助。 我们仍会看到类似的波形。  

    您是否能够查看布局? 任何反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

    重试10ms 表示电源轨上出现电源故障、导致 PMIC 启动关断。

    我将 SWA1上的 C54电容设为 DNP。 是否已填充? 您可以尝试一下吗?

    如果无法解决、请向我发送数据表中上电序列所示的包括 CTLx 引脚在内的所有电源轨(包括 VSYS)的示波器图。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Satish

    我们已有一个采用相同 PMIC 器件型号的现有电路板。 SW1电容器未安装。 工作正常。 因此、我认为 C54无法提供帮助。 SWA1也不是电源排序的一部分。 不管怎样、我们都会尝试它。 此外、我将明天发送电源序列中的所有信号波形。

    今天、我们尝试更正所有反馈布线、以连接负载点处靠近负载电容器的位置。 我们断开了 PMIC 附近的连接迹线并进行了此返工。 现在、我们观察到下面的波形。 频率发生了变化。 这是否提供了任何可能是问题所在的提示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREMA、

    正确、不需要 SWA1。 FBx 引脚最初连接在何处? 您能否检查所有这些内容是否都已更正?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathish

    昨天我们进行了反馈校正、并且我们的 PMIC 现在已经上升并保持稳定、PMIC 和 MOSFET 漏极的输入电压均为6Vin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    我很高兴它成功了! 是否有特定的 FB 节点导致了该问题?

    由于问题已解决、我将关闭 TT、但如果您需要任何其他帮助、请联系。

    再次感谢您选择 TI 用于您的电源应用。

    Sathish