工具与软件:
你(们)好
我们将使用 TPS6508641RSKT 为基于 Xilinx Zynq Ultrascale XQZU19EG-2FFQB1517I 的电路板供电。
我已经附上了原理图的 PMIC 部分。 我们正在测试原型板。 负载是隔离的。
- PMIC 的6V 输入即将到来、LDO5P0和 LDO3P3也即将到来。PMIC 5V o/p 降至4.3V。所有其他 o/p 电源轨为0。
我们删除了 R36、因此 ENABLE 为高电平、但 PMIC 5V 仍然为4.3V、因此其他电源轨无法启动。 PS_POR_PB_B 和 POWER_EN_PU 都为高电平。 MOSFET 漏极能否在5V 电压下也输出5V 电压? 请告诉我们可能出现了什么问题。
- 由于5V PMIC 输出是一个问题、因此我们通过移除 R24并将 VIN_OV/UV_5V 连接到 TP41来隔离升压6V。 我们目前将输入电压增加到5.7V、然后看到5V 和0.85V PMIC 输出。 但其他电源轨没有出现。 我们尚未使用降压5 o/p、因此、根据 PMIC 原理图检查清单、LX5未连接、FB5接地。 但想知道这个1.2V 电源轨是否依赖于其他电源轨、因为数据表中的电源序列似乎出现了1.2V 对其他电源轨进行排序。 请告诉我们有没有办法在没有1.2V 电源轨(降压5)的情况下升高1.8V (buck6)。