This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:最小峰值初级电流

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491285/lm25184-q1-minimum-peak-primary-current

器件型号:LM25184-Q1

工具与软件:

嗨、团队:  

如果最小峰值初级电流(36Vin、最小导通脉冲=140ns)高于0.82A 且负载电流减小、器件是否最终会进入 FFM 模式?

或者它是否将开关频率保持在 DCM 模式?  

我选择了低初级电感变压器、并担心上述条件是否允许。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加注释。  

    当我在5uH、36Vin 下进行测试时、峰值电流为1.0A (140ns)、可在 FFM 模式下运行。

    在这种情况下使用此器件是否存在任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:

    没问题。 该器件降低了频率以降低开关损耗、因为它不需要更高的频率来提供所需的功率。

    谢谢你