This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:约为 nA (在中所述)

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490571/tps53681-about-na-of-described-at

器件型号:TPS53681

工具与软件:

 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671022/faq-multiphase-faq-answers---tps53647-tps53667-tps53681?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS53681%25252525252525252520%25252525252525252526%25252525252525252526%25252525252525252520answer%23提供了一个案例。
此 N/A 保持悬空或连接到3.3V。
为什么该引脚可以 连接到3.3V 或保持未连接状态?
由于 IC 内部电路中的电压上拉至3.3V、所以可以一直保持这种模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 CSP 引脚拉至3.3V 的目的是设置该通道上使用的相位数。 一旦控制器将 CSP 引脚上拉、它就知道上拉引脚和编号更大的 CSP 引脚未使用。 由于较大数量的 CSP 引脚尚未使用、无论它们是悬空还是上拉、都不会影响控制器。

    由于无需将未使用的、数量较大的 CSP 引脚拉至3.3V、 建议将它们保持悬空。

    此致、

    Troy