This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2GPIO-LOADER-SW:通过 USB-TO-GPIO 连接到 BQ78PL116 (2006)不再需要可用的软件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, USB2GPIO-LOADER-SW, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491630/usb2gpio-loader-sw-connecting-to-the-bq78pl116-via-usb-to-gpio-2006-requires-no-longer-available-software

器件型号:USB2GPIO-LOADER-SW
主题中讨论的其他器件: BQWIZARD、BQ78PL116

工具与软件:

您好!

我正在尝试连接到我公司生产的一个古老(21世纪初)的硬件、其中包含 BQ78PL116 BMS 芯片。  我已经获得了一个可以正常工作的 USB-TO-GPIO 适配器、并按照 bqwizard 软件尝试连接到此芯片。  根据 bqwizard 文档、我需要使用 USB2GPIO-LOADER-SW 更改 USB-TO-GPIO 适配器上的固件。  但是、此软件不再可用。  我检查了具有类似内容的其他 E2E 主题、TI 似乎不再有此软件、或者可能不愿意再分发此软件。 在我完全扔在毛巾,我只是想确认,该软件不再支持/可用。

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解您在尝试使用 USB-TO-GPIO 适配器和 bqWizard 软件连接到 BQ78PL116 BMS 芯片的过程中遇到的情况。 正确的答案是需要 USB2GPIO-LOADER-SW 固件加载程序来更新适配器的固件、以实现与某些德州仪器(TI)电池管理系统(包括 BQ78PL116)的兼容性。

    我建议采用新一代器件。 我们可以在新设备中提供支持、因为在这种非常旧的设备中工作的人员不再是团队的成员。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对 Jose 的关注!