This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:tps25760d

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483698/tps25730evm-tps25760d

器件型号:TPS25730EVM

工具与软件:

您好!

我尝试使用 EVM 模块配置 TPS25760D、如下所示:

- ADC1 SW 位置为1对于5 V 最小输入电压(在电阻分压器网络的中心点测量34...30mV)

- ADC2 SW 位置为6对于15 V 最大输入电压(在电阻分压器网络的中心点测量1.894 V )

- ADC3 SW 位置为1 ,最小灌电流为0安培(在电阻分压器网络的中心点测量为33.98 mV)

- ADC4 SW 位置为4、最大 灌电流为5安培(电阻网络中心点测量0.65 V)

-所有其他开关都处于关闭位置

-我注意到所有这些超出容差的值已被纳入此类配置的数据表中,但数据表中的100K 电阻器已被 EVM 中的10k 取代

-VIN 为12.85伏(在 IC 的引脚23,234、25  上)、但在其输出引脚20、21、22上为0伏!

-LDO 3.3V 和1.5V 出现在各自的引脚上

-灌电流 EN LED 指示灯亮,所有其他 LED 指示灯熄灭

-一个100欧姆的电阻器连接在 J4为0.12安培灌电流通常...

-,似乎 FET 开关不想关闭芯片内部...

我有什么错误或遗漏的吗?

感谢您的帮助

此致、

居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    您是否以任何方式修改了 TPS25730EVM?

    VIN 是指 VBUS?

    是否缺少任何 ADCIN 跳线?

    您能否进行检查以确保 Fault_in 引脚为高电平?

    - J4处连接了一个100欧姆的电阻器、电流通常为0.12安...

    这是什么意思? J4具有许多引脚。

    此 EVM 以前是否工作过、或者是否开箱即用?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    感谢您的答复!

    - TPS25760EVM 尚未修改,只需尝试使用它,即装即用。

    - Vin = Vbus 当然!

    -针脚18的故障为高电平

    -故障输出引脚36为低电平

    - ADC 的开关配置正确

    - EVM 从未正常工作,所以我认为它是从盒子中损坏的。

    我能做什么,谢谢!

    此致、

    居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    EVM 应在功能公开之前进行过测试、部分测试涉及测量 PPHV 电压、因此我感到有点惊讶的是您看到了此故障。

    连接到源时、您能发送电路板正面和背面的图片吗?

    我假设您在公接头的 J1或 PPHV 引脚处测量 PPHV?


    您能尝试以下操作吗?

    使用以下设置来配置 EVM:

    • ADCIN1:1000 0000 (开关1组)
    • ADCIN2:0000 0001 (开关7置位)
    • ADCIN3:0100 0000 (开关2置位)
    • ADCIN4:0100 0000 (开关2置位)

    连接 USB-C PD 电源、然后查看 PPHV 是否出现。

    如果 SINK_EN 引脚为高电平、则表示灌电流路径被禁用。 发生这种情况的原因有多种。

    对于您正在使用的 Type-C 电源、供电能力是多少? 它能提供什么电压。

    您能否使用不同的 USB-C 电源进行测试、看看它们是否有任何差异? 您的手机应能够提供至少5V 的电源合约来实现基本连接。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请 参阅电源随附的图片、以及我的 Fluke 45上采用推荐配置的 PPHV 输出=>0VDC 时的测量结果。

    e2e.ti.com/.../Pigs.zip

    如果 SINK_EN 引脚为高电平、则表示灌电流路径被禁用=>我同意!

    对于您正在使用的 Type-C 电源、供电能力是多少? =>查看图片

    它能提供什么电压。 => 12.85V 在 VBUS 处测量

    不同 PS 没有变化。

    当我说它不起作用时、它是不起作用的。 我很抱歉。

    我认为我将不得不从 Mouser 购买另一个159.06欧元的测试,然后再运行我们的3000 PCB 生产,我完全不满意。

    非常感谢您的观看、

    此致、

    居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    您可能已经尝试过、但您能否移除螺钉端子上的负载并重试?  

    ADCIN2:0000 0001 (交换机7集)[/QUOT]

    我有一个错误、您能尝试一下吗  开关8. 置位。 设置开关7实际上是保留/未使用的设置、可能会导致问题。

    如果这不起作用、您可能需要继续执行您的上一个计划。 对于此处出现的问题、我们深表歉意。 这些元件应该进行基本功能测试、可以开箱使用。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已经做完了您推荐的一切、并最终直接从 TI 购买了新的 EVM。

    我按照文档第2.7.4章、表2-10第9页仔细配置了模块。

    通过 USB-C 连接器施加电源、插头事件指示灯亮起、并且向 IC 输入端施加12伏特直流电。

    CAP_MIS 指示灯不会持续闪烁、因此我的 PS 看起来正常

    将插头插入一侧或另一侧时、插头翻转 LED 不会亮起

    输出电压仍然为0V!

    因此、我不知道怎么做、除了建议您自己用 EVM 尝试一下、看看您是否可以得到与我一样的结果、然后我们再用您的结果来联系我;

    谢谢!

    此致、

    居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计们、

    即使没有配置、更改任何内容并且未连接负载、EVM 到达时是否出现故障?

    我还将订购一个全新的 EVM、以便测试新的 EVM。 我已经在一个不应修改的单独 EVM 上进行了测试、但我无法重现您的问题。

    如果您修改了 ADCIN2引脚、使最大电压为9V、VBUS 电压是否会适当下降?

    Sink_en 是否仍然亮起?

    EVM 通过发货批准后、应该需要几天时间才能到达。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伙计们、

    我只是再看一下你发送的照片,并意识到我可能知道问题是什么。

    您是否有可以尝试的其他 USB-C PD 电源? 例如手机充电器或手机?

    我认为此适配器不符合 USB-C PD 标准、我有点担心它仅广播12V 5A 它是否是热插拔(未连接时为12V)?

    通常符合标准的适配器支持至少5V 电压 有关我的设置、请参阅随附的图片。

    您可以尝试使用手机充电器或手机吗?

    谢谢。此致、

    Chris